|
|
 |
|
|
News - 2010
|
| |
30.08.2010
Magnethebetechnik
Programm für Lasthebemagnete erweitert
Für seine pfiffigen MAGNOS Magnetspannlösungen ist der Lauffener Spann- und Greiftechnikspezialist SCHUNK seit langem bekannt. Zur AMB baut das Unternehmen nun sein Programm im Bereich der Permanent-Lasthebemagnete deutlich aus. Neben Hebemodulen, die manuell beziehungsweise elektrisch betätigt werden, gibt es erstmals auch Module, die sich pneumatisch ansteuern lassen.
mehr...
25.08.2010
CFK Achse zum Produkt des Monats gekürt
Die Redaktion der Fachzeitschrift "ke Konstruktion & Engineering" hat die hocheffiziente Leichtbauachse System CLD von SCHUNK zum Produkt des Monats August 2010 ernannt. Die Fachredaktion des Verlags "moderne industrie" würdigt mit der Auszeichnung Produktinnovationen, die den Blick über den Tellerrand wagen und neue Wege beschreiten.
mehr...
24.08.2010
Extrem vielseitiger Kraft-Momenten-Sensor
Der 6-Achsen-Kraft-Momenten-Sensor FTNet von SCHUNK ist ein echtes Universaltalent: Mit seiner Highspeed Datenausgabe, vier möglichen Kommunikationsprotokollen, Fernüberwachung via LAN sowie Konfiguration über Web-Interface ist er derzeit der am vielseitigsten einsetzbare Kraft-Momenten-Sensor für die industrielle Automation.
mehr...
17.08.2010
Auch auf der MOTEK 2010 wird SCHUNK wieder Farbe bekennen
Unser Messemotto "Alles im blauen Bereich" bedeutet: BLAU automatisieren, GRÜN handeln. BLAU steht für SCHUNK. SCHUNK steht für Effizienter Greifen.
mehr...
17.08.2010
Hocheffiziente Leichtbauachse aus Kohlefaser
Bauteile aus Carbonfasern sind nicht nur im Rennsport und im Automobilbau auf dem Vormarsch: Mit der CFK-Achse System CLD präsentiert SCHUNK erstmals eine standardisierte Linearachse aus Kohlefaser. Sie ist die leichteste direktangetriebene Linearachse auf dem Markt. Verglichen mit Aluminiumprofilen reduziert sich das Gewicht des Profils bei ihr um bis zu 58%.
mehr...
16.08.2010
Greifer über iPad steuern
Erstmals bietet SCHUNK, der Kompetenzführer für Spanntechnik und Greifsysteme, mit dem WSG 50 einen sensiblen Greifer der sich neben Profibus DP auch über Ethernet TCP/IP ansteuern lässt und zugleich über einen integrierten Webserver für die Konfiguration und Diagnose verfügt. Damit lässt er sich beispielsweise per Apple iPad besonders einfach programmieren, in Betrieb nehmen, fernwarten sowie mit Updates versorgen.
mehr...
16.08.2010
Nachgiebiger Greifer für die Maschinenspindel
Der Lauffener Spann- und Greiftechnikspezialist SCHUNK hat ein Modulprogramm entwickelt, mit dem Werkzeugmaschinen einfach, schnell und kostengünstig mit Hilfe der Maschinenspindel automatisiert werden können. Kernstück ist das Modul GSW-B, das standardisierte Parallel- oder Zentrischgreifer von SCHUNK mit der Maschine verbindet. Für den automatisierten Werkstückwechsel müssen Anwender lediglich in wenige Komponenten investieren und die Maschine neu programmieren.
mehr...
16.08.2010
Bis zu 120 Picks pro Minute
Rasantes Pick & Place ermöglicht die pneumatisch angetriebene PPU-P von SCHUNK. Mit bis zu 120 Zyklen pro Minute ist sie die schnellste pneumatische Pick & Place Einheit am Markt. Besonders clever gelöst ist bei dem hocheffizienten Tempomacher die Abstimmung mit den vor- bzw. nachgelagerten Einheiten
mehr...
16.08.2010
Kräftiges Modul für die Maschinenbeladung
Bei der Beladung von Werkzeugmaschinen sind Kraft und Präzision gleichermaßen gefordert. Genau dafür hat SCHUNK nun seinen GEMOTEC Systembaukasten um das Hubmodul KLM 300 erweitert. Doppelt gelagerte und stark dimensionierte Führungswellen sorgen dafür, dass das Modul hohe Lasten aufnehmen kann und gewährleisten zugleich eine hervorragende Wiederholgenauigkeit < 0,015 mm.
mehr...
16.08.2010
Modulare Großhubgreifer: Die neue Power-Generation
Mit dem PHL von SCHUNK startet eine neue Generation von Großhubgreifern: Als erster Großhubgreifer überhaupt verfügt der PHL von SCHUNK alternativ über eine Vielzahnführung oder über eine Profilschienenführung, die den Wirkungsgrad des Moduls deutlich steigert. Doch damit nicht genug...
mehr...
12.08.2010
SCHUNK twittert
Per Twitter informiert SCHUNK ab sofort über die neusten Trends aus Spanntechnik und Automation.
mehr...
09.08.2010
Modulare Robotik:
Leichtbauarme beim Prüfen, Messen und Überwachen
Modular aufgebaute Leichtbauarme sind beinahe so geschickt wie ihr menschliches Pendant. Aufgrund ihres Gewichts und ihrer Energieversorgung lassen sie sich sogar mobil einsetzen. Ideale Voraussetzungen also, um im industriellen Umfeld Routine- und Assistenzaufgaben beim Prüfen, Messen und Überwachen zu übernehmen. Das Gute: Aufgrund der steigenden Nachfrage und der zunehmenden Stückzahlen werden die hochflexiblen Lösungen mittlerweile sogar für Breitenanwendungen erschwinglich.
mehr...
09.08.2010
VERO-S: Nullpunktspannsystem der nächsten Generation
Auf der AMB in Stuttgart präsentiert SCHUNK das Nullpunktspannsystem der nächsten Generation. VERO-S, so der Name des neuen Rüstzeitenkillers, wird das inzwischen zehntausendfach bewährte SCHUNK UNILOCK vollständig ablösen.
mehr...
09.08.2010
Azubi-Schnuppertag war voller Erfolg
Informationen aus erster Hand haben Schülerinnen und Schüler Mitte Juli beim Azubi-Schnuppertag im SCHUNK-Ausbildungszentrum am Stammsitz in Lauffen erhalten. Das Interesse war überwältigend.
mehr...
08.08.2010
SCG Sterigrip - Leistungsstarker Greifer für hygienesichere Pharma-Produktion
Ein Greifsystem speziell für die Anforderungen der pharmazeutische Industrie und der Laborautomation hat der Lauffener Automationsspezialist SCHUNK entwickelt. SCG Sterigrip erfüllt sämtliche Anforderungen für den Einsatz in Reinräumen der Klasse 1. Der hygienesichere Greifer aus Edelstahl wiegt nur 160 Gramm. Mit einem einzigartigen, patentierten Antriebskonzept definiert der Winkelgreifer eine vollkommen neue Leistungsdimension unter Pneumatikgreifern.
mehr...
12.07.2010
Das kräftigste Hydro-Dehnspannfutter aller Zeiten
Mit TENDO E compact startet SCHUNK in ein neues Zeitalter für die Werkzeugspannung: Erstmals gibt es ein Hydro-Dehnspannfutter, das unter trockenen Spannbedingungen Drehmomente bis 900 Nm (bei Ø 20 mm) sicher überträgt und sich vollwertig für die Volumenzerspanung eignet. Und auch bei öligem Werkzeugschaft sind es noch enorme 520 Nm. Verglichen mit konventionellen Hydro-Dehnspannfuttern hat SCHUNK die Leistung bei TENDO E compact damit um 60 Prozent gesteigert. Auf der AMB in Stuttgart wird das kraftvolle Hydro-Dehnspannfutter erstmals einem breiten Publikum vorgestellt.
mehr...
06.07.2010
Automatica 2010 - Virtueller Messerundgang
Auf der AUTOMATICA hat SCHUNK Farbe bekannt.
Unser Messemotto "Alles im blauen Bereich" bedeutet..
mehr...
16.06.2010
Henrik A. Schunk neuer Chairman von EUnited Robotics
Henrik A. Schunk, Geschäftsführender Gesellschafter der SCHUNK GmbH & Co. KG in Lauffen am Neckar, ist für drei Jahre zum Vorstandsvorsitzenden von EUnited Robotics gewählt worden. Henrik A. Schunk ist Nachfolger von Stefan Müller, früherer Geschäftsführer der KUKA Roboter GmbH in Augsburg, der sich nach sechs Jahren in diesem Ehrenamt in den Ruhestand zurückzieht.
mehr...
10.06.2010
Innovative Verlängerung setzt Maßstäbe bei Qualität, Ergonomie, Rüstzeit, und Kosten
Wer im Werkzeug- und Formenbau auch den tiefsten Winkel im Werkstück präzise bearbeiten muss, kann aufatmen: Der Lauffener Spann- und Greiftechnikspezialist SCHUNK präsentiert auf der EMO in Mailand eine lange, schlanke Hydro-Dehnspannverlängerung, die ohne Peripheriegerät auskommt und unabhängig von der Spindelschnittstelle beinahe jeden Präzisionswerkzeughalter in einen höchst flexiblen Spezialisten für enge Räume verwandelt. Der präzise Rundlauf, die ausgezeichnete Schwingungsdämpfung und sogar eine innere Kühlmittelzufuhr sorgen für hervorragende Bearbeitungsergebnisse am Werkstück und lange Standzeiten der Werkzeuge.
mehr...
09.06.2010
Engelberger Robotics Award für Heinz-Dieter Schunk
Im Rahmen des 41. International Symposium of Robotics 2010 ist Heinz-Dieter Schunk, geschäftsführender Gesellschafter der SCHUNK GmbH & Co. KG aus Lauffen am Neckar, mit dem Engelberger Robotics Award ausgezeichnet worden. Der Engelberger Award gilt weltweit als bedeutendste Ehrung im Bereich der Robotik.
mehr...
09.06.2010
MPG-plus mit MM Award ausgezeichnet
Ein neues Zeitalter im Kleinteilehandling läutet SCHUNK mit dem Miniatur-Parallelgreifer MPG-plus ein. Verglichen mit ähnlichen Modulen, die den gleichen Input benötigen, erzielt der neue Kleinteilegreifer von SCHUNK einen deutlich höheren Output. Damit macht er den Weg frei zu immer kleineren und effizienteren Systemen. Auf der Automatica 2010 wurde der Powergreifer von der renommierten Zeitschrift MM MaschinenMarkt mit dem MM Award in der Kategorie "Greiftechnik" ausgezeichnet.
mehr...
08.06.2010
SCHUNK TV präsentiert Messe-Highlights
Bis 11. Juni berichtet SCHUNK TV zweimal pro Tag live von der AUTOMATICA in München.
mehr...
04.06.2010
Effiziente Montageautomation aus dem Baukasten
SCHUNK baut seinen hochgenauen Modulbaukasten für die Montageautomation weiter aus: Mit den beiden rasanten Pick & Place Einheiten PPU-E und PPU-P erweitert SCHUNK den Modulbaukasten um den Bereich der Highspeed-Montage. Auch elektrisch angetriebene Spindel- und Riemenachsen kommen neu hinzu. Der Baukasten ist so konzipiert, dass es Systemintegratoren, Anlagenbauern und Anwendern bei minimalem Planungs-, Konstruktions- und Inbetriebnahmeaufwand ein hohes Maß an Gestaltungsfreiheit, Wirtschaftlichkeit, Flexibilität und Sicherheit verschafft.
mehr...
25.05.2010
SCHUNK baut Vertrieb in China aus
Mehr als in den vergangenen Jahren steht China im Fokus deutscher Maschinenbauer.
Auch SCHUNK will in den kommenden Jahren in der Volksrepublik kräftig wachsen und
hat dafür seine Vertriebsaktivitäten neu aufgestellt.
mehr...
12.05.2010
Leichtbauarm bereichert Experimenta in Heilbronn
In der Modularen Robotik steckt enormes Potenzial - das können nun Jugendliche und Erwachsene auf der Experimenta in Heilbronn hautnah erleben. Im größten Science Center Süddeutschlands wird Naturwissenschaft und Technik begreif- und erlebbar gemacht. 150 interaktive Exponate aus den Bereichen Energie & Umwelt, Technik & Innovation, Mensch & Kommunikation sowie Mensch & Freizeit begeistern die Besucher und führen sie spielerisch an Schlüsselthemen der Zukunft heran.
mehr...
05.05.2010
Industriepreis 2010 für Rekordhalter im Pick & Place
Für Ihre überzeugende Leistung bei Taktzeit, Präzision, Wirtschaftlichkeit, Prozesssicherheit und Individualisierbarkeit ist die Pick & Place Einheit PPU-E30 des Automationsspezialisten SCHUNK im Rahmen der Hannover Messe mit dem Industriepreis 2010 in der Kategorie Produktionstechnik und Maschinenbau ausgezeichnet worden.
mehr...
04.05.2010
Sehr klein - sehr groß
SCHUNK erweitert die Baureihe der Kompaktlinearmodule aus dem System HSB in Richtung Miniaturisierung.
mehr...
19.04.2010
Einstellbare Ausgleichseinheiten ohne Pneumatik
Der Klügere gibt nach - das gilt auch beim robotergestützten Fügen, Montieren oder Einlegen. Wer Positionsabweichungen und Toleranzen von Robotern und Werkstücken ausgleichen möchte, findet beim Automationsspezialist SCHUNK ein umfassendes Programm an Ausgleichseinheiten. Mit ihnen können Anwender Anlagenstörungen und Schäden vermeiden sowie für mehr Effizienz und Prozesssicherheit sorgen. Auf der Automatica präsentiert SCHUNK drei Ausgleichseinheiten, die ohne Pneumatik arbeiten.
mehr...
18.04.2010
Serviceroboter Live erleben
Aktuelle Entwicklungsprojekte in der Servicerobotik können die Besucher der Hannover Messe vom 19. bis 23. April 2010 und vom 3. bis 8. Mai in Anchorage(Alaska) auf der ICRA erleben.
mehr...
12.04.2010
Leistungsstark, flexibel und bezahlbar
Komponenten für Serviceroboter müssen zum einen leicht sein, zum anderen ver-hältnismäßig große Lasten zügig bewegen. Der industrietaugliche Leichtbauarm LWA 3 von SCHUNK vereint genau diese beiden Aspekte. Seine leichte, hochsteife Konstruktion und seine leistungsstarken Antriebe machen ihn zum derzeit leis-tungsdichtesten, modularen Leichtbauarm am internationalen Markt. Er verfügt inklusive Steuerung und Stromversorgung über ein Eigenmasse/Traglast-Verhältnis besser als 2:1 und kann Massen bis 10 kg bei voller Dynamik handhaben. Ein großer Vorteil: Der modulare Arm kann anwendungsspezifisch konfiguriert und damit optimal an unterschiedlichste Aufgaben angepasst werden.
mehr...
29.03.2010
Weitere Greifer für verschmutzte Umgebungen
Erweiterung bei den dichten Greifern von SCHUNK: Den 2-Finger-Parallelgreifer DPG-plus gibt es ab sofort auch in den Größen 240 und 300. Der Antrieb mit Ovalkolben und die Vielzahn-Gleitführung sorgen bei diesen Greifern für ein kraftvolles, präzises und ausfallsicheres Handhaben. So ist eine hohe Maschinenverfügbarkeit und damit eine hohe Rentabilität von Fertigung und Montage gewährleistet.
mehr...
17.03.2010
Flexibles Präzisionsfutter zum Werkzeugschleifen
Das hochgenaue Prismenspannfutter PRISMO von SCHUNK spannt sämtliche Schaftdurchmesser zwischen 5 und 20 Millimeter
Zweifellos eines der Highlights auf der diesjährigen GrindTec ist das Werkzeugschleiffutter PRISMO von SCHUNK. Mit seinem variablen Spanndurchmesser, einer dreifachen Prismenführung sowie ineinander verzahnte Spannbacken erreicht die flexibel einsetzbare Aufnahme eine hohe Wiederholgenauigkeit < 0,005 mm und verhindert Taumelschlag fast komplett. Ideale Voraussetzungen also für die automatisierte Fertigung kleiner Losgrößen.
mehr...
08.03.2010
Auslegung von Modulen leicht gemacht
SCHUNK hat die Benutzerfreundlichkeit seines System GEMOTEC Modulbaukastens weiter verbessert. Mit den zwei Softwarelösungen "Toolbox Rotation" und "Toolbox Translation" lassen sich alle System GEMOTEC Rotations-, Linear- und Portalmodule technisch auslegen. Damit kann die hohe Leistungsfähigkeit der Einzelkomponenten vollständig ausgeschöpft und eine kostspielige Überdimensionierung vermieden werden.
mehr...
01.03.2010
3. SCHUNK Expert Days Service Robotics
Weltweites Expertennetzwerk treibt Servicerobotik voran
Am 24. und 25. Februar haben sich Fachleute aus der ganzen Welt beim Lauffener Spann- und Greiftechnikspezialisten SCHUNK zu den 3. Expert Days Service Robotik versammelt. Das Symposium gilt weltweit als führende Kommunikationsplattform für die angewandte Servicerobotik. Das liegt zum einen an den hochkarätigen Referenten, die SCHUNK Jahr für Jahr für die Veranstaltung gewinnen kann. Zum anderen an der hohen Dynamik, die das Thema selbst mittlerweile an den Tag legt. Aus einer kleinen Gruppe von Robotikvisionären ist mittlerweile ein interdisziplinäres, globales Netzwerk geworden, das intensiv an der Zukunft des Roboters als flexibler Helfer im industriellen und häuslichen Umfeld arbeitet.
mehr...
09.02.2010
ROTA NCD 132 - Neue Generation spannt noch präziser
Extrem steif und extrem präzise ist die neue Generation des Keilstangen-Kraftspannfutter ROTA NCD von SCHUNK. Seine lange Backenführung ermöglicht sowohl bei der Innen- als auch bei der Außenspannung höchste Spannkräfte. Der Futterkörper wurde zusätzlich verrippt, so dass sich das Präzisionsdrehfutter verglichen mit dem Vorgängermodell noch starrer verhält.
mehr...
08.02.2010
All-in-One Palettiergreifsystem
Das standardisierte Palettiergreifsystem LEG des Lauffener Automationsspezialisten SCHUNK ist ein echter Alleskönner: Flexibel handhabt es im Wechsel Paletten, Zwischenlagen und verschiedene Produkte. Das Herzstück des Multifunktionsgreifers ist der Servo-Parallelgreifer LEG von SCHUNK.
mehr...
01.02.2010
Taktwechsel nach Belieben
SCHUNK hat seinen System GEMOTEC Baukasten für die modulare Montagetechnik erweitert: Der neue, pneumatisch angetriebene Ringschalttisch RST-P kann links, rechts oder pendelnd takten, ohne dass dafür Umbauten erforderlich sind.
mehr...
25.01.2010
SCHUNK Laser Technology
Laserschweißen unterschiedlichster Teile
Eine hochflexible Laserschweißmaschine zum teilautomatisierten Auftrags- und Reparaturschweißen von anspruchsvollen Werkstoffen und komplexen Bauteilgeometrien präsentierte SCHUNK erstmals auf der Euromold in Frankfurt. Mit der Präzisionsanlage lassen sich sowohl kleine als auch tonnenschwere Bauteile schnell und komfortabel bearbeiten.
mehr...
18.01.2010
SCHUNK Expert Days - Service Robotics 2010
Expertenforum zur Zukunft der Servicerobotik
Die ersten zwei Expert Days 2008 und 2009 waren für die Teilnehmer ein voller Erfolg. Nun veranstaltet der Lauffener Spann- und Greiftechnikspezialist SCHUNK am 24. und 25. Februar 2010 die dritten Expertentage Servicerobotik. Das hochkarätige Ereignis bringt Fachleute aus der ganzen Welt zusammen. In zahlreichen englischsprachigen Vorträgen bekommen die Teilnehmer Informationen über aktuelle Forschungsarbeiten, Trends und Chancen der Servicerobotik.
mehr...
11.01.2010
Greifhand SDH ist fit für den Servicerobotik-Alltag
Seine führende Rolle im Bereich der Servicerobotik hat SCHUNK im Rahmen der Deutschen Service Robotik Initiative "DESIRE" unter Beweis gestellt. In dem Projekt wurde eine alltagstaugliche Servicerobotik-Plattform entwickelt, mit der Robotikanwendungen auf ihre Alltagstauglichkeit hin überprüft und optimiert werden können. Für den nötigen "Grip" sorgen an der Plattform die mechatronischen Greifhände von SCHUNK.
mehr...
11.01.2010
KONTEC KSG-5A: Maximale Flexibilität bei der 5-Achs-Bearbeitung
Für Anwender, die im Werkzeug- und Formenbau die Potenziale der 5-Achs-Bearbeitung voll ausschöpfen wollen, bietet der Spanntechnikspezialist SCHUNK mit dem NC-Schnellspanner KSG-5A ein besonders effizientes und zugleich flexibles Spannsystem. Zwischen seinen hohen 5-Achs-Backen lassen sich Werkstücke in Sekundenschnelle so spannen, dass der volle Spindelfreiraum genutzt werden kann.
mehr...
09.11.2009
Fördermittel und SCHUNK-Equipment für wegweisende Robotik-Forschung
Moderne Roboteranwendungen bieten enorme Potenziale für Wirtschaft und Gesellschaft. Aus diesem Grund hat sich die Europäische Union entschlossen, den Know-how Transfer zwischen Forschungseinrichtungen und Industrie finanziell zu fördern und damit zu intensivieren.
mehr...
|
 |
 |
 |
|